This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:闪存问题

Guru**** 2342960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590639/tms320f28069-flashing-issue

器件型号:TMS320F28069

您好!

在从 CC studio 刷写代码时、我们会引用这种问题、如下所示:

"连接到目标时出错。 器件未响应请求。器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。如果可能、解锁器件。如果错误仍然存在、请确认配置或尝试更可靠的 JTAG"

希望很快得到响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    这是开发板还是由您开发的定制开发板? 如果是自定义的、它以前是否工作过、还是第一次工作?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam Iyer、
    感谢您的及时响应。这是一个定制板。以前它已经工作了、现在我们正面临这种问题。 请提供解决方案。
    希望您能快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得您的问题与 您类似:e2e.ti.com/.../2170206