This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:通过 GPIO 信号的上升/下降沿中断

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590606/launchxl-f28377s-interrupt-by-rising-falling-edge-of-gpio-signal

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

您好!

我需要通过 GPIO 信号的上升沿/下降沿产生中断、这是可能的吗?

如果可能、请使用带有边缘(非级别) f GPIO 的中断来显示示例代码。

欢迎提出任何建议。

谢谢、此致、

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano-San、

    您可以在外部中断模式下配置 GPIO。 请参阅以下示例:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1\external_interrupt

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在导入中断之前、我想知道上升沿或下降沿(非电平)触发中断是否可行。
    无论如何、感谢您指导回答问题。

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Takano"]在导入中断之前,我想知道上升沿或下降沿(非电平)触发中断是否可能。

    是的、它的边沿被触发、而不是电平被触发。 以下是上述器件 TRM 的相应提取:

    检查极性位。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iyer-San、您好!

    您在哪里获得了图像?
    我想得到这样的手册。

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takano-San、

    这是器件主页上提供的 TRM。 我要附加直接链接:
    www.ti.com/.../spruhx5d.pdf

    此致、
    Gautam