This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:计时器示例

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590620/launchxl-f28377s-a-timer-examples

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

您好!

我需要使用计时器、以便在每个常量周期唤醒(中断)某些函数。

我检查了 C2000ware 中的示例代码、但没有相应的示例。

我尝试按如下方式进行编码;

1.在初始化函数中初始化定时器-0

2.为初始化或其它函数中的定时器-0设置周期时间

3、寄存定时器0、向量编号和函数、使中断每一个常量周期发生一次

上述代码序列是否正确、您是否了解更好的示例代码?

此致、

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano-San、

    您提到了:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1\CPU_timers

    这是最接近的!

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam-San、

    非常感谢您的建议、就是这样。
    最近我遇到了 controlSUITE、它没有适当的示例文件(没有文件)、因此我没有检查它。

    阅读代码后、我可能会在这里发布一个问题。

    再次感谢您!

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以在 C2000ware 中找到相同的内容:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\cpu_timers\