This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 与 BOOSTXL-DRV8305EVM 兼容?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590496/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-compatible-with-boostxl-drv8305evm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVM

您好!

我想标题说明了一切。

LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-DRV8305EVM 是否兼容?

谢谢、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、

    (C2000) Booster Pack 可与所有 C2000 LaunchPad 兼容、因为它们的接头可用于支持相同的 LaunchPad。 上述 launchpad 可同时处理2个此类 Booster Pack!

    此致、
    Gautam