This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何在 Simulink 中将同一邮箱用于多个 CAN 消息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590419/tms320f28377d-how-to-use-the-same-mailbox-for-multiple-can-messages-in-simulink

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

我知道我的 CAN 通信受限于32个邮箱、这意味着我可以有多达32个不同的 CAN 消息。 我想知道(在 Simulink 和/或 CCS 中)是否有任何方法可以将同一邮箱用于多条消息、以便我能够拥有超过32条消息。  

谢谢、

-Kash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    [引用 USER="Khashayar olia">我知道我的 CAN 通信邮箱只有32个、这意味着我可以拥有多达32个不同的 CAN 消息。 我想知道(在 Simulink 和/或 CCS 中)是否有任何方法可以将同一邮箱用于多条消息、以便我能够拥有超过32条消息。  [/报价]

    这是用于传输还是接收? 在这两种情况下,您都可以很好地配置邮箱以处理多个讯息。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、
    我可以将邮箱配置为发送和接收32条消息。 我想知道如何对超过32条邮件使用邮箱。 我无法在 Simulink 中的两个不同的 CAN 块中使用相同的邮箱编号、因为错误提示"邮箱编号"已被使用。

    Kash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试实现屏蔽功能? 在 CCS 中、这是很可能的、但我在 Simulink 中没有尝试过同样的方法。 通过使用屏蔽功能,您可以通过1个邮箱本身发送上千个信息(即不同的信息 ID)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有。 我不想将 CCS 用于此目的、但会尝试了解如何在 Simulink 中实现屏蔽功能。
    感谢 Gautam 的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查并告知我们。 也请尝试在 Matlab 论坛上发布您的查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我会随时向您更新。