This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2810:CCS 7.1链接器挂起-如果包含了用于链接的 system_ml.lib、是否有任何 system_ml 源代码可用于编译?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590396/compiler-tms320f2810-ccs-7-1-linker-hangs---if-system_ml-lib-is-included-for-linking-is-there-any-system_ml-source-is-available-for-compilation

器件型号:TMS320F2810

工具/软件:TI C/C++编译器

从 cc 3.3迁移到 CCS 7.1,无法与现有 system_ml.lib 链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不熟悉 system_ml.lib、我在向下跟踪它时遇到了一些问题。 您能给我提供更多详细信息吗? 它附带的软件产品是什么?

    惠特尼