This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:TMDXIDDK379D USB 电源

Guru**** 2880590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590195/tmdxiddk379d-tmdxiddk379d-usb-power

器件型号:TMDXIDDK379D

 当 EVM 由外部电源供电时、将计算机连接到控制卡顶部的微型 USB 端口是否安全、因为二者均可为控制卡供电。  我不想刻录计算机或控制卡来查找。

Wayne Hunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是安全的。
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会创建接地环路、因为您没有公共接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 IDDK 的配置使 C2000处于"冷"侧、则可能没有问题。  

    如果 IDDK 的配置使 C2000处于"热"侧(您将运行逆变器)、我强烈建议使用某种外部 USB 隔离器器件来隔离 controlCARD 和您的计算机之间的 USB 信号。  


    谢谢、
    Brett