This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:F2837x 控制卡 EMIF 连接到 HIROSE DF40

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590292/ccs-tms320f28379d-f2837x-control-card-emif-connect-to-hirose-df40

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在测试 F2837x 控制卡的 EMIF。

我想将 SDRAM 与 F2837x 控制卡 R1.3的 EMIF 相连。 是否可以获得存储卡(插件和播放)或告诉我如何连接存储芯片? 可能是我可以将适配器连接到另一个具有更大接触间距的连接器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔德马

    目前没有可用的参考设计、但有一个正在开发中、距离完成还有许多月的时间。

    我只知道此 TI 参考设计 使用 EMIF 接头与 Beckhoff ET1100 EtherCAT 从控制器进行通信。

    Tommy