This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:闪存 API 是否可用于 TMS320F2805?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590236/ccs-tms320f28035-is-flash-api-available-for-the-tms320f2805

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我计划通过 SCI-RS485通信升级 FW。
我使用 TMS320F2805。

首先、我想知道 controlSUIT 中包含的闪存 API 是否适用于 TMS320F2805。

有很多问题...
到目前为止...

感谢您提前提供建议。 ^^μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、

    不清楚您使用的是哪个器件? 我相信您正在使用 F28035。 我是对的吗?

    如果是、controlSUITE 中提供了闪存 API 库文件

    libs\utilities\flash_api\2803x\v100a\lib

    此致、
    曼诺伊