This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVSERVOMTR:Instaspin GUI 不工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590357/lvservomtr-instaspin-guis-not-working

器件型号:LVSERVOMTR
主题中讨论的其他器件:DRV8301-69M-KIT

我使用 DRV8301-69M-KIT、但无法启动 InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-MOTION 软件。

具有 Composer Studio 7.1和 GUI Composer Runtime 的笔记本电脑 WIN7

GUI 应用程序在浏览器窗口中始终是碎片化的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 CCS 或独立 GUI 中使用了 GUI? 您能否按照 GUI 快速入门指南再次操作、并使用图显示问题?