This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:BLDC 电机的含传感器梯形控制

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590151/launchxl-f28027f-sensored-trapezoidal-control-of-bldc-motors

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

您好!

是否可以在具有3个 IR2110半桥的指定 launchpad 上运行" BLDC 电机的传感梯形控制"?

我想用 Golden Motors 给3kW 电机加电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。 C2000控制套件中有一个霍尔传感器 BLDC 示例项目、您可以从 TI 网站下载控制套件软件并参考该软件。