This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:ADC 返回值始终为高电平

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590305/ccs-launchxl-f28379d-adc-return-value-always-high

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用的是 LAUNCHXL-F28379D  

我尝试使用 ADC-A2获取电压、但我发现返回值始终为高电平(4089~4094)、并使用 DMM 检查 LAUNCHXL 引脚输出也是3.0V  

另一方面、这些问题 在其他 ADC 引脚(A/B/C/D)[0-5]中不存在、只有 ADCINA2出现了这个问题。

请注意、初始化或代码中有什么问题?

谢谢。

此致

Jacky