This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8301:ADC 满量程电流设置的定义

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588444/ccs-boostxl-drv8301-definition-of-adc-full-scale-current-setting

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件:DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我会询问有关 InstaSpin 实验室的 ADC 满量程电流设置的问题。

在 InstaSpin 实验中、user.h 上的"USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A"值 为33.0A (不等于"16.5A")、采用 boostxldrv8301_RevB 套件。

我认为计算值为3.3(V)/(0.01 Ω(电流阻值)*10(Drv8301放大器增益)),定义为

与 MCU 上 A/D 转换的1LSB 相关。

正确吗?

高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu:

    此帖子已移至 InstaSpin 论坛以获得更好的支持。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您发布的另一个线程、USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A=3.3/Rs/GAIN。