This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:controlSUITE 无法更新

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588755/tms320f28035-controlsuite-cannot-update

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好、香榭丽舍

请参阅以下 论坛。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/int-c2000/f/175/t/424569

 

并 尝试了以下方法,

1.delete 文件夹:C:\ti\controlSUITE\eclipse\workspace\.metadata

2.在 "运行为管理员 "中打开 controlSUITE、然后单击检查更新。

3.从 Windows 命令提示符处运行 updater.exe,命令为:updater.exe /checkknow

 

错误信息如下所示:

 


 

您能否建议如何解决更新问题?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎更新程序已损坏。 您需要再次安装 controlSUITE。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gautam。
    解决此问题的其他方法是什么? 客户也会遇到此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕不是。 重新安装 controlSUITE 是否存在问题?