This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 的隔离式电源

Guru**** 2341730 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589441/launchxl-f28379d-isolated-supply-of-the-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我想将开发板 LAUNCHXL-F28379D 连接到我的原型转换器。 移除将微控制器连接到 USB 电源的跳线后、我未能找到有关 Launch Pad 电源问题的明确答案。 要获得隔离跳线 JP1、应移除 JP2和 JP3。 现在、如果我理解正确、则只需提供3.3V 电源、因为板载升压转换器将通过连接跳线 JP6生成5V 电压。 我的问题是、通过 J1和 J5或 J10从外部提供3.3V 电压的连接器是什么?

谢谢、此致

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    所有3.3V 电源轨(例如 VDDA)均来自净'+3V3'、1.2V VDD 电源也来自'+3V3'净电压。 因此、您应该能够使用'+3V3'连接到任何接头。 J5和 J10看起来都可以正常工作、查看原理图也可能有其他可能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    因此、如果我理解正确、则没有提供3.3V 电源的主要点。 它可同时提供给连接器 J1、J5和 J10。 对于5V、它直接在 Launchpad 上生成。

    谢谢

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    3.3电源轨连接到电路板上的任何位置、因此连接到该网络的任何帖子都可以。

    1.2V 电源轨由3.3V 电源轨通过稳压器 U4生成。

    5V 电压轨可通过 U12从3.3V 电压轨生成、但您必须确保已连接 JP6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Devin Cottier">您好 Dan、

    3.3电源轨连接到电路板上的任何位置、因此连接到该网络的任何帖子都可以。

    1.2V 电源轨由3.3V 电源轨通过稳压器 U4生成。

    5V 电压轨可通过 U12从3.3V 电压轨生成、但您必须确保已连接 JP6。

    [/报价]

    Devin、非常感谢您的帮助。