This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:C2000 Delfino F28377S LaunchPad 评估板 OrCAD 和*。brd 文件

Guru**** 2562840 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590025/tms320f28377s-c2000-delfino-f28377s-launchpad-evaluation-board-orcad-and-brd-file

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我采购 Launchpad XL F28377S、我刚刚找到 pdf 原理图。 为了简化硬件开发、我想查找 C2000 Delfino F28377S LaunchPad 评估板 OrCAD 和*。brd 文件。 从哪里可以找到它?

谢谢

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特、您好!

    电路板和光绘文件可在此处找到:C:\ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28377S\HwDevPkg
    如果您没有、请下载 controlSUITE。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    非常感谢您的回复。 是的、我找到 了 LAUNCHXL-F28377S\HwDevPkg设计文件。  但我无法使用 OrCAD PCB Designer 打开*。brd 文件、也无法使用 OrCAD 打开 sch 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请查看此帖子 :e2e.ti.com/.../1549287