This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:SCI TX 输出时序

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589643/tms320f28022-sci-tx-output-timing

器件型号:TMS320F28022

您好!


在 spring1c 的第18页的【1.1.7.2通信模式中的发送器信号】中对其进行了如下描述。

注:
TXENA 位(SCICTL1、位1)变为高电平、使发送器能够发送数据。
SCITXBUF 被写入;因此、(1)发送器不再为空、(2) TXRDY 变为低电平。
SCI 将数据传输到移位寄存器(TXSHF)。 发送器已准备好接收第二个字符
(TXRDY 变为高电平)、并且它请求一个中断(为了启用中断、位 TX INT ENA? SCICTL2、
位0? 必须置位)。


通过验证、
我认为传输开始前、1位延迟将根据波特率周期发生。

请告诉我从向 SCITXBUF 写入数据到通过 TXSHF 寄存器从 SCITXD 输出数据的延迟时间。


此致、
Koichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koichi-San、

    正确、  数据将在 SCITXBUF 被写入后开始传输一个波特率周期。

    这回答了您对 SCI 的所有问题吗?

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科迪-圣、

    感谢您的快速响应。
    我结束了这个问题。

    此致、
    Koichi