This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:此套件和#39的交流适配器;DRV8312-C2-KIT#39;

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589949/drv8312-69m-kit-ac-adapter-of-this-kit-and-drv8312-c2-kit

器件型号:DRV8312-69M-KIT

尊敬的所有人:

您能否讲讲这两个套件的交流适配器规格?

我无法看到适配器规格、因为存在服务器错误。

我必须选择日本认证的交流适配器。

请告诉我应该使用的这些适配器规格。

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    套件包提供3种不同的适配器插头、可支持欧洲、美国和英国、输入为100~240V/50-60Hz/1.5A。 它应在日本使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming-San、

    感谢你的答复。
    我知道此适配器将在日本工作、但我们无法向我的客户提供此适配器、因为此适配器没有日本认证(PSE 认证)。
    因此、我必须在日本为此套件购买相同规格的适配器。

    您能不能告诉我输出电压和插头形式?
    或者、您能告诉我插头的产品编号吗?

    此致、