This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:需要具有引脚位置的卡的尺寸?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589827/launchxl-f28027f-need-dimensions-for-the-card-with-pin-locations

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我计划在开发项目中使用 LAUNCHXL-F28027F 卡、并需要引脚位置来创建该卡的 CAD 脚本。  是否有这样的图纸?我是否必须从卡片上取尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger、

    电路板文件和原理图可在 ContrlSUITE 和 C2000Ware 中使用。 您应该能够在 Eagle 中测量距离。 否则、最好直接使用电路板进行测量。

    请注意、主 BoosterPack 接头符合标准放置方式。 构建您自己的 BoosterPack 页面上记录了这些内容。 www.ti.com/.../build.page

    这是我们目前获得的最好的结果、我希望这会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。