This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:确认 TRM 的描述

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589682/tms320f28377d-confirm-the-description-of-trm

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]

根据第538页 TRM 上的可编程3-15 CPU1引导 ROM 存储器映射、0x0008 2000和0x0000 0780被保留为 TI-RTOS。 请告诉我 TI-RTOS 保留此地址的原因吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI-RTOS 使用该空间、因此保留了该空间。 使用 TI-RTOS 的用户不应将应用程序代码放在该空间中。 如果不使用 TI-RTOS、则可以使用它。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。
    我知道 TI-RTOS 使用这个空间、如果客户不使用 TI-RTOS、他们将使用用户的空间。
    但我想知道 TI-RTOS 为什么保留该地址。

    此致。
    Kaka