This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:PWM 示例代码和文档

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589044/ccs-launchxl-f28377s-pwm-sample-code-and-document

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在寻找 LAUNCHXL-F28377S (TMS320F28377S)的 PWM 或 HRPWM 的示例代码和文档。

有人知道这一点吗?

谢谢、此致、

S.Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takano-San、

    [引用用户="Takano"]我正在寻找 LAUNCHXL-F28377S (TMS320F28377S)的 PWM 或 HRPWM 的示例代码和文档。[/quot]

    只需下载 controlSUITE 并导航至:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1

    您还可以浏览 controlSUITE GUI。 至于 launchpad 文档、原理图、PCB 文件、您可以导航至:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28377S\HwDevPkg

    此外、请结算:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iyer-San、您好!

    非常感谢您的快速回复。
    我将於明日(今日的工作时间即将结束)办理入住手续。

    再次感谢您的建议!

    此致、
    S.Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷! 没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takano-San、

    至于文档、您可以在 TMS320F28377S 产品登录页面上找到它。  对于 ePWM 的软件配置、您需要查看技术参考手册(spruhx5d)- ePWM 一章。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    非常感谢您的建议、我想输入样片代码。 我想在了解代码的基础知识后查看 te PWM 的详细信息。 Howeverm 您的链接很有用、我已经下载了技术报告 pdf 文件、再次感谢您!

    此致、

    S.Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Iyer-San:

    我下载了套件并将其导入到 CCS 中、然后它显示几乎没有文件、警报会突出显示。 当然、我不会使用以下错误消息来构建它;
    ****为项目 ePWM_dul带_cpu01构建配置 CPU1_RAM ****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k all
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_common/source/F2837xS_CodeStartBranch.asm '的规则,'F2837xS_CodeStartBranch.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_common/source/F2837xS_DefaultISR.c '的规则,'F2837xS_DefaultISR.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_common/source/F2837xS_EPwm.c '的规则,'F2837xS_ePWM.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_headers/source/F2837xS_GlobalVariableDefs.c '的规则,'F2837xS_GlobalVariableDefs.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_common/source/F2837xS_Gpio.c '的规则,'F2837xS_GPIO_obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_common/source/F2837xS_PieCtrl.c '的规则,'F2837xS_PIECTRL.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_common/source/F2837xS_PieVect.c '的规则,'F2837xS_PieVect.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_common/source/F2837xS_SysCtrl.c '的规则,'F2837xS_SYSCTRL.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_common/source/F2837xS_usDelay.asm '的规则,'F2837xS_usDelay.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/Users/J100044214/workspace_v7/F2837xS_examples_Cpu1/epwm_deadband/cpu01/epwm_deadband_cpu01.c '的规则,'ePWM_dulband_cpu01.obj'需要该规则。
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

    欢迎提出任何建议。
    谢谢、此致、
    S.Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在中使用了文件集
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1

    最棒的
    S.Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将 controlSUITE 项目导入为:Project -> Import CCS Project -> Browse -> Select the example you need to import
    此外、勾选 Copy project to workspace 选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试了导入方式、导入方式和文件->导入,实际上没有错误消息“我已签入”的文件。

    此致、
    S.Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、清除当前工作区、或者尝试从 Resource Explorer 导入。
    转至、View -> Resource Explorer -> Software -> C2000Ware -> Devices
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iyer-San、

    感谢您的建议、我将于明天(日本时间下午5:17)试用。

    此致、
    S.Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    打开 Explorer 时显示波纹波纹:

    警告!  未连接到云服务器。 在离线模式下工作。

    我不知道要获取必要的文件...

    此致、

    S.Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望您已将 CCS v7更新为 CCSv7.1
    我也面临同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我现在使用版本:7.1.0.00016。
    是否有更新版本? 我想尝试一下。

    此致、
    S.Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够连接到云服务器! 不确定发生了什么情况、请尝试离线下载、然后:
    www.ti.com/.../C2000Ware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这可能是我们公司网络后端的问题。
    我现在尝试离线下载。

    再次感谢您的建议!

    此致、
    S.Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们这是否能解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在离线下载后尝试安装 c2000ware、并按如下所示检查构建;

    Exapmle_2823xGpioSetup

    Exapmle_2823xGpioToggle

    Exapmle_2823xHRPWM

    Exapmle_2823xHRPWM_SFO

    Exapmle_2823xHRPWM_SFO_V5

    Exapmle_2823xHRPWM_slider

    Exapmle_2823xHRPWM_Symmetal_Duty_Cycle SFO_V5

    HRPWM_Deadband _SFO_cpu01

    HRPWM_ex1_Duty_SFO_V8

    HRPWM_ex2_prdupdowm_SFO_V8

    以上都是"编译完成"、通过了编译。

    但我觉得有很多图书馆,我希望一个统一的图书馆。

    此致、

    S.Takano