This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:统计图工具上的时间戳

Guru**** 2589560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588837/ccs-tms320f28027f-what-s-the-time-stamp-on-the-graph-tool

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

Tools->Graph 上的时间戳或时间单位是多少?  

我可以看到它的起始值为0到10、20。 74在时间轴上,时间单位是多少? 是74秒吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yinghui、

    这是75个样本。 该图不知道用于生成它们的时序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 那么,如何在该图形工具上添加时间戳? 或者、我们是否有任何示例来添加可以在此图形工具上显示数据的时间戳?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingui、

    设置图形时、您可以定义轴上的采样率和所需单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、  

    非常感谢 。 如果我将 Sampling Rate Hz 设置为1、则 Time Display Unit (时间显示单位)为 sec (秒)  

    这是否意味着,现在时间轴在0-160秒之间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yinghui、

    是的、这意味着 x 轴以秒为单位表示。 只有将采样率设置为用于收集数据的实际采样率、这才会准确反映输入数据。