This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:如何匹配高速 ADC 和低速 DAC

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589946/launchxl-f28377s-how-to-match-high-speed-adc-and-lower-speed-dac

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

为了适应输入信号频率、我必须选择速度更高的 ADC、而另一方面必须选择精密 DAC 以满足精度要求。 当 DAC 尚未完成转换时、ADC 如何处理输入信号? MCU 负责处理转换后的数据。 ADC 是否重复转换并等待 DAC? 是否有更好的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jingtai、

    DAC 引脚与 ADC 引脚进行多路复用、但 DAC 不等待 ADC 进行转换、反之亦然。 根据器件型号和封装的不同、F2837xS 器件最多还具有4个 ADC。 这允许您同时对多达4个电压进行采样。