This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2562170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589738/rtos-tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我是 TI-RTOS 的新手。

请告诉我如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RK、

    我不确定您是否能够在 F28035上实现 TI-RTOS。 请查看此入门指南:
    www.ti.com/.../spruhu3d.pdf

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于非 Concerto C2000器件(例如 F28035)、我们建议您直接使用 SYS/BIOS 来获取 C28示例:
    software-dl.ti.com/.../index.html

    SYS/BIOS 是 TI-RTOS 的内核。 用于 C2000的 TI-RTOS 实际上主要用于 Concerto 器件。 M3侧有 RTOS 感知驱动程序。 它没有非 Concerto 器件的开箱即用示例(如 SYS/BIOS 安装)。

    我建议您获得与您的 CCS 版本相对应的最新 SYS/BIOS 版本。 在默认位置安装 SYS/BIOS 并启动 CCS。 CCS 将发现 SYS/BIOS。 按照提示进行操作、然后重新启动 CCS。 然后、在 View->Resource Explorer (或在 CCS 7.x 中为 View->Resource Explorer Classic)中、您将找到 SYS/BIOS 示例。

    Todd