This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何连接到 Launchpad 上的 EMIF 引脚- F28379D

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589937/tms320f28379d-how-to-connect-to-emif-pins-on-launchpad--f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

我刚刚获得了 LAUNCHXL-F28379D、我不知道如何连接外部存储器。

EMIF 引脚(J9)被封紧、以至于我甚至无法使用士兵电线。

我找不到为此设计的合适连接器。

是否有适合这种情况的连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Jihoon Lee53"]是否有适合这种情况的连接器?[/引述]  LAUNCHXL-F28379D 概述用户指南中的物料清单(BOM) 显示 J9是 https://www.hirose.com/product/en/products/DF40/DF40C-60DP-0.4V(51)。 参考的 Hirose 页面提供了查找匹配连接器的选项。

    我不确定 是否有任何现有的外部存储器设计可连接到 LAUNCHXL-F28379D 上的 EMIF 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jihoon、

    切斯特位于正确的轨道上。   建议使用互补连接器 DF40HC (4.0)-60DS-0.4V (51)连接 J9。

    目前没有可用的参考设计、但有一个正在开发中、距离完成还有许多月的时间。

    如果您可以承受较慢的速度、则另一种选择是使用 SPI 接口闪存。

    Tommy