This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ADC 输入 ADCINB0寄生电容

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589930/tms320f28377s-adc-input-adcinb0-parasitic-capacitance

器件型号:TMS320F28377S

从数据表的103页可以看出、ADCINB0的寄生电容为117pF、而其他通道的寄生电容为4.3-12.9pF。 我想检查117pF 是否为真、或者是否可能是拼写错误。  它会对我的应用产生影响、我可能需要路由到不同的输入。   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    此规范是正确的。 由于 B0引脚也可用作 DAC 基准引脚、因此该引脚上具有额外的电容。