This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:1.2V 内部稳压器

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589811/tms320f28375s-internal-voltage-regulator-1-2v

器件型号:TMS320F28375S

大家好、

                     对于 TI 375s 部件的内部稳压器、我有一个疑问。 在数据表中、有人说1.2内部电压不可用、但在器件勘误表中、有一个点提到1.2V 可用、版本 B 中存在一些问题。是否有人澄清 TMS320F28375S 中是否提供1.2内部电压调节器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    1.2V 内部 VREG 并不适用于37x 器件的所有修订版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    此器件不支持内部稳压器。  

    在早期的器件修订版本中、在上电期间可以短暂地以伪波方式启用不受支持的 VREG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Frank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Devin