This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:SPI C

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588092/launchxl-f28377s-spi-c

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

我需要3个 SPI、SPI A 和 SPI B 均可用、但 GPIO 70连接到 CAN 收发器 U3、因此 SPI C 不可用。 如果不使用 CAN、是否可以通过 GPIO 配置 SPI C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingtai、

    如果您需要使用 SPI-C、我建议取消对 R43和 R44的配置。  然后、您可以通过 LaunchPad 接头使用 GPIO69、GPIO71和 GPIO72、而无需担心争用。

    如果您需要 SPISOMIC 信号、则需要将一根导线焊接到 R44的电阻焊盘上、以便能够访问 GPIO70。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我将***连接到 ADS6125,该器件仅需要数据输入,因此不需要 GPIO70,并且将使用 GPIO69、GPIO71、GPIO72。
    如果未连接 CAN 接口、则 R43和 R44将不工作、并将其保留在此处。 还可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="Jingtai"]如果 CAN 接口未连接,则 R43和 R44将不起作用,并将其保留在那里。 还可以吗?

    [/报价]

    不、我至少建议移除 R44。  CAN 收发器的"R"信号是一个输出引脚、可能会驱动竞争。


    谢谢、
    Brett