This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:最低限度的原理图设计器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, BOOSTXL-DRV8301, LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588783/drv8301-69m-kit-bare-minimum-schematic-design-parts

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301BOOSTXL-DRV8301LAUNCHXL-F28027F

您好!

我想设计自己的 DRV8301-69M/F 套件原理图。

我已经获得了该套件、但我想创建一个最小的裸板。

我基本上只使用一个电位计、2个按钮和几个 LED。  

该应用程序非常简单。 使用电位计进行速度控制、启动和停止。

因此、我将不会使用 SPI、CAN、QEP/CAP 等  

因此、我需要与那里的专家进行仔细的检查、

1-我需要填充以下内容吗?

U2、U3、U4 -电压调节器和 CAN

U5 - SPİ Ω

U7 - QEP/CAP

我可以移除的其他组件?  

非常感谢

诺贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    诺贝尔

    正如您所说:
    U2和 U3提供隔离式输出电压基准、对于 DRV8301 EVM RevD、该基准仅提供隔离式 CAN 和 SPI 总线
    U4和 U5是 SPI 和 CAN 总线的隔离 IC
    U7是 eQEP/CAP 总线的电压电平转换器

    这些都不是无传感器 FOC 所严格要求的、如果您不希望它们的功能、您可以忽略它们。

    此外、如果您不需要 PWM DAC、则可以移除这些输出端的 RC 滤波器组件。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想最小化、我建议从 BOOSTXL-DRV8301 + LAUNCHXL-F28027F 原理图开始、而不是从 DRV8301-69M 套件开始。 您可以使用满足电源要求所需的任何尺寸的 MOSFET、但这些电路板上的组件要少得多、原理图可在 TI 网站上找到。