This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:控制套件中的 Echoback 示例

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586506/ccs-tms320f28027f-echoback-example-in-control-suite

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我已经从 控制套件导入了 sci echoback 示例。 我工作正常,但我想从外部 UART 设备获取输入,但它不会从 Rx 引脚获取任何信号。 为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用了示波器来确保配置为 UART RX 引脚的引脚接收来自外部器件的信号?

    请确保您实际使用的是您在软件中配置的 RX 引脚。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我是发送8-N-1 UART 信号的通信设备,并且我已将 piccolo launchpad 配置为 SCI 空闲线路模式。 睡眠位且 TxWAKE-UP 位等于零。 在空闲线路模式下接收8-N-1 UART 信号是否正确配置。
    此外、它还纠正了28027F 的以下逻辑电平
    逻辑0 => 0v 至0.4v
    逻辑1 => 2.4至3.3V
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些电压是可以的。 请参阅 controlSUITE 或 C2000Ware 示例以及 TRM、了解如何为您的应用配置 SCI。

    谢谢、
    SAL