This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069PZ 的寿命

Guru**** 2571715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589083/tms320f28069-lifetime-of-tms320f28069pz

器件型号:TMS320F28069

大家好、

我想知道 F28069PZ 的寿命数据。

我读了"SPRA963B"、但没有关于该器件的说明。

www.ti.com/.../spra963b.pdf

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigetsuna-San、

               请参阅以下文档:

    http://www.ti.com/lit/an/sprabx4/sprabx4.pdf  

    http://www.ti.com/lit/an/spraby3/spraby3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haresh-San、

    感谢您的支持。
    顺便说一下、您是否有计算 F28069 POH 的结果?
    如果你有它、我想它。

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shigetsuna-San、

    PoH 应来自您自己对终端设备的评估。 我们将器件设计为在磨损机制开始发生之前的10年 x 105 Tj 下100%运行。 如果您降低 Tj、这10年的寿命就会延长。

    您应该从客户的终端系统可靠性目标开始。 笔记本电脑的要求示例包括3年、摄像机的要求是7年、电信系统的要求是15年、电子式电表的要求是20年。 然后、评估在此期间它打开/关闭的频率。 例如、eMeter 的目标是20年、但在大约100%的时间内运行。 另一方面、汽车的电子产品需要15年、但仅在该时间的10%上电–汽车的上电时间仅为1.5年。

    第二个方面是让您研究在该时间段内不同温度下花费的时间。 在服务器场等某些情况下、它相对恒定。 静电计也可在低温下运行。

    有效的 Tj 决定了磨损发生的大致点、在大多数情况下、它远远超出了终端系统可靠性所需的点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haresh-San、

    感谢您的支持!
    我将提及上述内容。

    此致、
    Sasaki