This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:关于 F28069的 TEST2引脚

Guru**** 2571485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589307/tms320f28069-about-test2-pin-of-f28069

器件型号:TMS320F28069

大家好、

尽管 DS (SPRS698F)中描述了 TEST2引脚必须断开、
是否可能由于进入此引脚的噪声而导致器件发生故障?
我想知道此终端是否需要噪声抑制。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigetsuna-San、  

    test2是连接到某些内部电路的测试引脚、在某些测试模式下激活。 这些测试模式不应在正常应用运行期间发生、在此期间、引脚应保持高阻抗。 噪声对该引脚的影响应该很小。 但是、它可以通过10K 电阻器接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haresh-San、

    感谢您的支持!
    我明白了。

    此致、
    Sasaki