This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:#39;高电压电机控制套件#39;F28335控制器的 GUI 连接问题

Guru**** 2573535 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587611/tmdshvmtrpfckit-high-voltage-motor-control-kit-gui-connection-issue-with-f28335-controller

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我们尝试连接控制套件(C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~GUI\HVMTRPFCKIT-PM-ACI-GUI.exe)中可用的 GUI、而不将任何代码刷写到 DSP 中。
由于我们遇到问题'VCP 自动连接已为此接口启用、但从系统检索 COM 端口时出现问题。 这可能是由于 WMI 损坏导致的、我们使用 HVACI_Sensorless_2833x 代码刷写了 DSP。 但问题仍然存在。

1.我刷写的代码是否与 GUI 兼容?
2.您在 F28035的 GUI 文件夹中提供了一个映像(.out 文件)。 您是否对 F28335具有类似的图像

注意:跳线经过双重检查、我们能够使用 CCS V4刷写 F28335控制器。 使用 GUI 时、J9被移除、代码在闪存中运行。  

此致、

Devinda。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要首先将 GUI 文件夹中的.out 编程到 F28035的片上闪存、否则无法将 GUI 与 F28035连接。

    1.我刷写的代码是否与 GUI 兼容?
    答:不同之处在于、您需要在 GUI 文件夹中为 GUI 使用.out 文件。 其中包括 GUI 的通信代码。
    2.您在 F28035的 GUI 文件夹中提供了一个映像(.out 文件)。 您是否对 F28335具有类似的图像
    答:这样的.out 不支持 F28335。