This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:微控制器未连接

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585799/ccs-tms320f28027-microcontroller-is-not-connecting

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

Hiii、
我正在使用 CCSv6处理 C28x F28027 MC、这里面临连接问题(错误:1135、有时错误:1015)
我刚刚尝试在闪存存储器上编写代码、并在重新启动 MC 时将其从闪存重新检索到 RAM。
我参考 了 controlSUITE 提供的文档(controlSUITE_DSP2802x_HeaderFiles_Quickstart_Readme) e2e.ti.com/.../controlSUITE_5F00_DSP2802x_5F00_HeaderFiles_5F00_Quickstart_5F00_Readme.pdf、将代码从闪存传输到 RAM。

在第4.5节中、考虑了4次亚秒

我只需将以下文档从 ConrolSUITE 中复制并进行任何修改即可。
DSP2802x_Memcopy
DSP2802x_CSMPasswords.asme2e.ti.com/.../CSMPassword_5F00_asm.rar

我的设备是否锁定或其他问题?
如果我的器件有锁、应该如何解锁?

获得任何宝贵建议的批准。

此致、

Narsimha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 CSM 密码汇编文件和连接器命令文件刷写器件、那么您可能会将密码刷写到 CSM 寄存器中并锁定器件。

    当您将设备置于等待引导模式时、您应该能够连接到该设备。 将器件引导至等待引导模式、然后尝试通过 JTAG 进行连接。 然后、您应该能够查看闪存中的 CSM 密码并查看它们是什么、以便在需要时解锁它。

    SAL