This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:Piccolo F28069在 F28069 (主机)批量传输时的地址、如何更改终点。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588694/tms320f28069-piccolo-f28069-address-at-the-time-of-bulk-transfer-from-f28069-host-how-to-change-the-end-point

器件型号:TMS320F28069

您好!

请告诉我从 F28069 (主机)批量传输时的地址、如何更改终点。


示例程序使用"C2000 Ware _ 1 _ 00 _ 00 _ 00"的"USB_host_msc"。

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    不确定您要问什么。 有关 USB 的详细信息、请参阅 F28069技术参考手册。

    SAL