This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:UART 半双工-自动方向控制 RS-485

Guru**** 2591230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588102/tms320f28069m-uart-half-duplex---automatic-direction-control-rs-485

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我们正在研究一个需要为 F28069M 进行 SCI 引导加载的工程。  客户已为此项目指定了半双工 UART。

由于我们将从 ROM 代码中退出 SCI 模式、因此我们不会直接控制 RS-485方向控制引脚。

但是、我们在 TI 网站上找到了这个有趣的应用手册。  我已尝试附加它、但文档编号为 tidubw6。   如果尝试附加 PDF 失败、则会在"TI tidubw6"上进行 Google 搜索。

标题: TI Designs   自动方向控制 RS-485

是否有人尝试将 TI 的解决方案集成到项目中?   如果是、情况如何?   我只是希望了解成功使用该解决方案的频率。

谢谢!e2e.ti.com/.../tidubw6_5F00_automatic485spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    我不知道有人使用我们的 C2000系列器件尝试过这种方法。  但是、我认为这可能是适用于您的系统的可行解决方案。

    有关 TI 参考设计和所示设计的更多信息、我可能会建议您在工业->工业接口论坛上发布问题。  他们还可能对设计在各种应用中的工作方式有更多反馈。

    除了确保发送器的启用时间不会超过所需的时间之外、您还需要确保波特率足够慢、以便延迟不会成为瓶颈 (C2000开始传输与驱动器使能信号开始变为高电平之间的延迟)。  

    祝您在项目中好运!


    谢谢、
    Brett