This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CPU 从不从 Cla1ForceTask1andWait()中输出

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588945/tms320f28377d-cpu-never-comes-out-of-cla1forcetask1andwait

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我正在学习28377D 上的 CLA。 我有一个非常简单的 CLA 项目、它获取输入变量、将其递增1.0、然后
将其写回。 我使用了 controlSUITE 中的 IIR 滤波器示例作为起点。 问题是 CPU1永远不会出现
"Cla1ForceTask1andWait();"。 为什么会发生这种情况? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是压缩的项目:

    e2e.ti.com/.../8206.BDC_5F00_Software.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题与 e2e.ti.com/.../555363有关

    您需要在设置代码中添加一行

    //
    //选择 LS4/5RAM 作为 CLA 的编程空间
    //首先将 CLA 配置为 LS4/5的主器件,然后
    //将空间设置为程序块
    //
    MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS4 = 1;
    MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS4 = 1;

    MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS5 = 1;
    MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS5 = 1;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来解决它。 谢谢你。 那么、TI 为什么在  controlSUITE 中分发 不起作用的代码示例呢?
    我们希望如何从示例中学习?