This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28341:需要有关选择 MCU 的帮助

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589172/tms320c28341-need-help-to-select-mcu

器件型号:TMS320C28341

你(们)好

我们正在设计一个 PCB、用于评估数字隔离器+ RS485系统的 EFT 性能。 我们需要量化 EFT 事件期间节点之间通信中的位错误。 因此、我们计划在两个 MCU 之间交替传输数据并计算数据包错误数量。 同样、我们正在寻找具有以下要求的 MCU

 1) 1)     主机和从机之间具有50Mbps 比特率的 SPI 通信。

2)     2)引脚数最少/易于焊接的封装 MCU。

3)     应易于编程。

4)     稳健、可适应嘈杂的环境

 请帮助我们为此应用选择合适的微控制器。

 

此致

Tejas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    C2000中唯一一款可在 SPI 上达到50MHz 的器件是 F2807x/F2837xS/F2837xD 系列器件。  在这些器件上、可以使用 SPI 外设的高速配置。  有关更多详细信息、请参阅数据表/TRM。


    谢谢、
    Brett