This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:实时图形数据收集

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588025/ccs-tms320f28027f-graph-data-collection-in-real-time

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用28027F 处理器并尝试将 lab05h 数据记录功能集成到 lab11a 中、但我有点困惑"Graph_Data"的工作原理。  

实施此图形数据收集的逻辑是什么? 请帮您理解吗? 它的工作原理是什么? 或者有人建议我如何实时获取数据日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yinghui、

    您能否更具体地了解您正在运行的实验?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试将 lab5h 数据收集功能(graph.h、graph.c)集成到 lab11a 中。  在上一实验中、它提到 CCS 中有如下所示的 Graph Tool。 我正在尝试收集可能显示在以下图形窗口中的数据:

    您能不能帮助我了解实施此功能或将其集成到 lab11a 中的逻辑是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yinghui、

    您能否提供指向您正在进行的实验的链接? 我不确定谁要将其分配给谁、因为 C28x 器件可以使用多组实验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个项目都在 motorware 中。

    lab11a 位于以下目录下:
    TI\motorware\motorware_1_01_00_17\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2802xF\projects\ccs5\proj_lab11a

    参考项目 lab05h:
    TI\motorware\motorware_1_01_00_17\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2802xF\projects\ccs5\proj_lab05h

    如果您找不到、请告诉我。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我已为您的查询分配了某人。 他们可能直到美国时间早上的某个时候才会作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    lab5h 的图形仅用于收集和绘制3个变量(speed_FDB、ID_IN、IQ_IN)数据。 您需要更改 graph.c 并为其他变量添加一些代码。 您可以在新的 motorware 18中参阅 lab01b 或 lab01c、它使用新的数据记录模块来绘制图形、可以轻松地将其用于任何变量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Yanming。 我目前有 motorware 17,如果我安装 motorware 18,它是否会被覆盖?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、它将在默认安装中使用不同的目录。