This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:如何在复位时启用内部上拉电阻器?

Guru**** 2589560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589177/tms320f280049m-how-to-enable-internal-pull-ups-on-reset

器件型号:TMS320F280049M

团队、

我在数据表中注意到、F28004x 中的内部上拉电阻现在在复位时被禁用。 是否有任何方法可以启用它们? 电子保险丝等? 禁用此功能会导致未知状态、并增加对外部无源器件的需求、以确保已知状态、这对于成本而言并不理想。

请提供建议。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lina、
    TRM 的第6.6节介绍了用户可以执行的操作。 此外、在初始化期间、客户可以使用 GPxPUD 寄存器在客户代码中启用内部上拉。

    在该器件上、复位时无法默认启用内部上拉电阻。 用户必须在初始化期间在其代码中执行此操作、然后才能根据需要使用 IO。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru