This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARCEXPKIT:SolarExplorer 与 HV_SOLAR_DC_AC

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588765/ccs-tmdssolarcexpkit-solarexplorer-vs-hv_solar_dc_ac

器件型号:TMDSSOLARCEXPKIT

工具/软件:Code Composer Studio

你好!
我们为 F28035发现了两个类似的项目:

SolarExplorer_v1.0和 HV_SOLAR_DC_AC_v1.1

请告诉我哪些更适合实际使用(非实验)。 SolarExplorer 似乎是最新的,而且

它使用 PID 控制、比2P2Z 更易于调优。 但是 HV_SOLAR_DC_AC 的版本更新版 v1.1

Manish 能否简短地推荐哪种产品更适合用于商业产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    性能最佳的最新逆变器

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC

    但是、它不会移植到 F28035。

    太阳能学习器和 HV_SOLAR_DC_AC 都是一起设计的、因此两者之间不存在较新的版本、

    软件和控制方面的性能相似。。。我建议使用您能更好地理解的性能。