This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何更改 SYSCLK 的频率。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588965/tms320f28335-how-to-change-the-frequency-of-sysclk

器件型号:TMS320F28335

大家好、我正在尝试找到 SYSCLK 的默认频率以及如何更改它。 在 F28335上、我知道有一个可以更改频率的寄存器、但我现在找不到它。  

我想知道我可以在哪些技术文档中找到相关信息。 我已经尝试过"TMS320F2833x、TMS320F2823x 数字信号控制器(DSC)"中的一个、 "

TMS320x2833x、2823x 系统控制和中断"、和"TMS320C28x CPU 和指令集"。  

谢谢  

此致

Jacky  

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Dong Hua Jung"]'m 正在尝试查找 SYSCLK 的默认频率及其更改方法。 在 F28335[/报价]上

    让我为您提供所需的信息:

    在代码中、您需要导航到'D 2833x_sysctrl.c'文件、在 InitSysCtrl (void)函数下、您可以看到 InitPll (DSP28_PLLCR、DSP28_DIVSEL);

    DSP28_PLLCR 和 DSP28_DIVSEL 的值在 DSP2833x_Examples.h 中初始化

    此外、您还需要参考"PRUFB0D"系统控制和中断用户指南第页码 46、第5.2.5节 PLL 控制、状态和 XCLKOUT 寄存器说明。 请参阅表并了解配置。

    此致、

    Gautam