请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 尊敬的先生:
我使用了 TMS320F28377D 控制器。 我将时钟设置为低于 ePWM 模块的配置。
SYSCLK (200MHz)、EPWMCLK (200MHz)和 TBCLK (2= 50MHz)
ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV = 0;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 2;
没关系吗?
谢谢你。
-仰卧