This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 嵌入式编程手册

Guru**** 2569285 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588358/embedded-programming-book

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027

大家好、

我想知道是否有任何关于嵌入式编程以及如何将 C2000 与 CCS 结合使用的书籍?

谢谢、

Kash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kash、

    您可能需要查看1天和多天的专题讨论会材料。  它们可在以下网址找到:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_32-bit_Real-Time_MCU_Training

    但愿这对您有所帮助。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    我还在 wiki 和 TI 网站上找到了一些培训:
    training.ti.com/.../products
    processors.wiki.ti.com/.../Category:C2000_Training

    但我正在寻找一本书作为学生的参考。

    谢谢、
    -Kash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kash、

    是的、这些资源也很好。  我们还提供了 C2000教学 ROM、尽管它有点旧。  您可以在以下位置找到它:

    https://www.ti.com/general/docs/mytilit/getmytiliterature.tsp?lang=en&baseLiteratureNumber=ssqc019&fileType=zip

    我不知道有什么教科书可供使用。  我在  网上进行了快速搜索、但没有找到任何东西。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、我正在下载它、它是一个巨大的文件。
    我对此表示赞赏。

    -Kash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    还有一本书:《德州仪器 C2000实时控制微控制器简介:详细介绍 LAUNCHXL-F28027 Launchpad 与 TI-CCS 和 Mathworks Simulink 的分步实验课程》、作者为 Gautam Iyer。

    Gautam 是 C2000 e2e 论坛的一个非常重要的社区贡献者。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Devin Cottier)]还有一本书:"德州 仪器 C2000实时控制微控制器简介:详细介绍 LAUNCHXL-F28027 Launchpad 与 TI-CCS 和 Mathworks Simulink 的分步实验课程"、作者为 Gautam Iyer。

    Gautam 是 C2000 e2e 论坛的一个非常丰富的社区贡献者。

    感谢提供参考设计:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    [引用 user="Khashayar olia"]我想知道是否有任何书籍介绍嵌入式编程以及如何将 C2000 与 CCS 结合使用?

    我的书不会详细介绍嵌入式编程、但会带您通过实验室示例了解 C2000器件。 检查书籍内容。 这是本书的主页:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gautam、
    我会的。
    我可能需要使用您的书籍和其他材料为学生制作一个快速教程。

    再次感谢、
    -Kash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Khashayar olia">谢谢 Gautam、
    我会的。
    我可能需要使用您的书籍和其他材料为学生制作一个快速教程。

    不用客气。 听起来很完美、Kash!

    祝您好运、

    Gautam