This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最便宜的 C2000评估板

Guru**** 2925910 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588680/the-cheapest-c2000-evaluation-board

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069MSN65HVD234

大家好、

我正在尝试设计一个需要 MCU、CAN 和几个 I/O 来控制 H 桥的项目。 是否有人建议选择 C2000处理器?  

这应该是一个廉价的项目。  

顺便说一下、我想使用实验套件来测试我的项目。

谢谢、

-Kash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高端 Launchpad 具有集成的 CAN 收发器、起始价格为24.99美元的 LAUNCHXL-F28069M
    您也不必担心代码扩展-对我来说、这是一个很好的起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    感谢您的留言。

    您好、我找到了此链接、可以在其中比较不同的 LaunchPad:

      

    "LAUNCHXL-F28069M"似乎 可以满足我的需求、因为它附带了"SN65HVD234" CAN 收发器。

    谢谢、

    -Kash