This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:如何在 MotorWare 工程中突出显示函数名称?

Guru**** 2341440 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587869/ccs-launchxl-f28069m-how-to-highlight-function-name-in-a-motorware-project

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我有一个与在 CCS 环境中管理变量/函数相关的问题。

为什么在 MotorWare 示例中、所有 MOST 功能名称都在 CCS 窗口中突出显示、如下图:

在我的项目中、没有突出显示相同的函数、请参阅下图:

如何解决上述问题?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tran、我将把这个移到 CCS 论坛、因为我想他们会更好地回答为什么某些函数名称被突出显示、而其他函数名称未被突出显示。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean、

    当 CCS 可以为程序员突出显示函数名称时、这会非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:

    关于这个问题,我等待了3天,但没有收到任何答复。 您将此主题移至 CCS 论坛的哪个位置。 请在您移动的 CCS 论坛上为我提供有关此主题的链接。

    谢谢!