This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:在 LAB2A 检测中使用 InstaSPIN_FOC_F2806xM GUI 检测并运行电机、使用通用 GUI 进行测试并停止并熔断分流器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587762/tmdshvmtrinspin-motor-is-detected-and-runs-with-instaspin_foc_f2806xm-gui-tested-with-universal-gui-in-lab2a-detection-stops-and-blows-shunt

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好!

我尝试使用 F28069M CPU 卡评估 TMDSHVMTRINSPIN 套件。

我的电机是一个250W 水泵

使用 InstaSpin-FOC GUI 能够识别电机。

我使用以下设置:

电阻器 st 电流 1A
估计频率 70Hz
电机极对 1
电机最大电流 1.5A
电机最大频率 120Hz

我得到这些结果

Rs 75
LS_D 和 LS_q 157.35mH
磁通 3.5082767V/Hz

系统工作正常、我可以旋转高达2400 rpm。  

SVM 调制设置为2.00

因为我需要3000rpm、所以我尝试切换到推荐的 CCS 实验。

我在 CCS 中输入了我的值  

#define USER_MOTOR_TYPE Motor_Type_Pm
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (1)
#define USER_MOTOR_RR (空)
#define USER_MOTOR_Rs (空)
#define USER_MOTOR_LS_d (空)
#define USER_MOTOR_LS_q (空)
#define USER_MOTOR_RATed_VLUX (空)
#define USER_MOTOR_磁 化电流(空)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.0)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (1.5)
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (70.0)

#define USER_MOTOR_FREQ_LOW (10.0) // Hz -建议设置为额定电机电频率
的10%#define USER_MOTOR_FREQ_HIGH (50.0) // Hz -建议设置为额定电机电频率
的100%#define USER_MOTOR_FREQ_MAX (60.0) // Hz -建议设置为额定电机电频率
的120%#define USER_MOTOR_VOLT_MIN (80.0) //伏特-建议设置为额定电机电压
#define USER_MOTOR_VOLT_MAX 的~20% (240.0) //伏特-建议设置为额定电机电压的100% 

在我启用并运行 LAB2A 之后。

电阻的测量是等效的。

电机不会开始旋转。

等待一段时间后、我在 GUI 中取消选中"run"和"System enable"。 但不要关闭系统。 2分钟后、分流 R11会熔断、电源保险丝跳闸、15V 电源处于限流状态。

经过一段时间未加电后、15V 上的过流消失。

我的问题:

  1. 哪些部件可能损坏正常? R11! U1??? 还有其他关键部件吗?
  2. 如何使 LAB2a 正常工作?
  3. 为什么 instaSpin FOC GUI 工作得如此出色、实验室是完整的文档和功能噩梦?

感谢所有可能的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否遵循了 InstaSPIN 实验室用户指南中的实验步骤、为 EVM 板加载正确的项目、在 user.h 中选择您的电机参数? 如果您想在 CCS 中进行调试、则无需 GUI。

    SVM 调制不能设置为2.00、它应该是0.5~2/3或1.0~3/4、这是基于 motorware 版本的。