This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SVGEN "传输函数"

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588062/tms320f28335-svgen-transfer-function

器件型号:TMS320F28335

大家好、我将无传感器 FOC 用于 ACI、我很难理解 SVGEN_DQ 模块的工作原理。
我的问题与预测逆变器在我设置 VQ 和 Vd 值(通过 Ipark 模块)时生成的相电压有关。 有人能帮我计算"传递函数"、如 Vphase=f (Vq、Vd、Vdc)吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric riff:

    在这种情况下、您可以将 SVGEN 输入和输出之间的传递函数视为 G (s)= ZOH、因为该函数仅简单地实现了将数字信号传输到 PWM 信号的转换或计算。

    希望能提供帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tran! 感谢您的帮助、但我想我通过说传递函数来误导您。 我需要的是一个函数、如 Vphase=f (UD、UQ、Vdc)。 我需要找到一种方法来计算当我针对给定的 Vdc 电压将 UD 和 UQ 设置到 SVGEN_DQ 模块时、我将使用逆变器应用的 rms 相电压。
    提前感谢!
    Eric。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获得精确的相位 RMS 电压、您可以使用相位和直流总线电压的 ADC 结果或 PWM 输出占空比来计算 RMS 值。
    va_rms=SQRT ((VA (0)^2+...+VA (n)^2)/n)、n 是电机电频率的采样点编号
    n=f_motion/f_PWM、f_motion->motor electric frequency、f_PWM->电压采样频率。