This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 实验套件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588388/tms320f28379d-tms320f28379d-experimental-kit

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DcontrolSUITE

您好!

我正在为三相生成6个向上三角形(汽车)。 我使用 EPWM1x 到 EPWM6x 生成了两组载波。 我想使用 EPWM7A 生成第3组到 EPWM12A、但我没有找到引脚编号首先是什么、然后第二组是否可以将 EPWM 模块与第1组同步?

是否有人可以指导我在哪里可以找到  EPWM9A 到 EPWM12A 的套件上的引脚编号?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yedida、您好!

    请查看 TMDSCNCD28379D 的 HSEC 引脚分配参考文档。  请注意、集线站基板上的丝印标签与"HSEC 引脚"列对齐。  另请注意、"最兼容的使用"一列并不显示引脚上所有可用的外设选项、只是 controlCARD 之间的最兼容选项。
    \controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3\

    然后、您可以参阅 F28379D 数据表以了解 GPIO 引脚多路复用器信息。  我发现"引脚多路复用"下的表格是查看此信息最具视觉吸引力的方式。

    在这两条信息之间、您应该能够找到与 EPWM9A-EPWM12A 连接的位置。  希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!