This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:故障 LED 始终亮起

Guru**** 2814795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588307/drv8312-69m-kit-the-fault-led-is-always-on

器件型号:DRV8312-69M-KIT

我在一周前购买了此套件、我们配置了此套件、并将 Bega 配置为使其闪烁。我注意到故障 LED 始终亮起。 II 将此套件与 MATLAB Simulink 集成、为基于 FOC 的电机控制算法生成自动代码。 但是、我看不到任何使用 DSO 生成的 PWN 信号。 我认为 EVM 板出现故障、因为只要我记得、故障 LED 一直亮起。 是否有复位电路板并解决此问题的机制。 或者、我是否继续更换 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了大切换开关?

    如果您确信损坏、请遵循 TI 网上商店退货政策